This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:如何通过 SMBus 复位 Rx 检测状态机

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651417/ds80pci402-how-to-reset-rx-detect-state-machine-by-smbus

器件型号:DS80PCI402

大家好、

  您能否帮助介绍如何 通过 DS80PCI402的 SMBus 重置 Rx 检测状态机?

  我的客户尝试写入数据表中提到的两个寄存器、但似乎没有生效。

此致、

Dai Nick   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们已验证表4的表注(1)中提到的步骤将重置 Rx 检测状态机。 只需要两次寄存器写入。

    我们可能需要向客户阐明 Rx 检测状态机的功能。

    假设 RXDET 引脚=悬空、每当 DS80PCI402上电或切换 PRSNT#引脚时、DS80PCI402就会进入自动 Rx 检测。 这意味着 DS80PCI402 Tx 将发送一个脉冲来确定是否有一个具有适当负载的端点。 请注意、RXDET 与 DS80PCI402输入信号检测不同。 RXDET 测试一个端点以接收 DS80PCI402的输出。

    RX 检测序列如下(见表4):

    当 RXDET =悬空且没有端点出现时、DS80PCI402的输出为高阻态 这可以通过测量 Tx 输出和 VDD 电源之间的电阻来验证。

    2.当检测到端点时、DS80PCI402将自动启用一个50欧姆至 VDD 的输入端接。 这可以通过测量 Tx 输出和 VDD 电源之间的50欧姆电阻来验证。

    在自动行为中、一旦 RX 检测状态机检测到连接、状态机将不会复位、除非发生上电复位或 PRSNT#引脚切换。 因此、一旦连接了50欧姆输入端接、即使在没有上电复位的情况下断开了端点、它也将保持这种状态。

    通过复位 DS80PCI402 Rx 检测状态机、DS80PCI402将重新搜索有效的端点。

    您的客户如何进行测试以验证此行为?

    Michael