This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将 CSI 接口用于位系统的 MCU

Guru**** 2472990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650531/about-csi-interface-using-with-mcu-for-a-bit-system

主题中讨论的其他器件:CC1310

大家好  

  我需要有关 CSI 接口的帮助;我的项目需要很少的摄像机模块,几乎所有的小摄像机模块都使用 CSI 接口(我找不到使用其他接口的30*30mm 以下的小摄像机) 。 我的系统使用射频 MCU (ccc1310)。 因此、我不会将直接图像和处理图像与 MCU 链接在一起。 我需要额外的 IC 来完成这项工作。 您能为我提供 IC 方面的建议吗?  照片上的功能图

 MCU 数据--> ic-->摄像机**照片**--> > ic--> SD 卡文件夹保存并发送数据 mcu "我保存了它"--> >MCU --- >从 SD 卡发送图片数据  

或 jpeg 图像数据直接从 IC 获取 MCU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使您找到了可实现 CSI 接口的芯片、您将如何与摄像头进行通信? 我找到的线程表示用于 Raspberry PI 摄像头的通信接口处于 NDA 状态。

    尝试查找具有开放接口标准的摄像头模块、以便您可以为其编写驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为明天也是这样。 因为我设计了新的摄像头接口板、包括采用 stm32l4+的 DCMI 接口。 任何 DCMI 摄像机可连接(很可能):)

    感谢您的回复...

    你有其他建议吗?