This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH949-Q1:DS90UH949A-Q1 - HDCP/HMI

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650406/ds90uh949-q1-ds90uh949a-q1--hdcp-hmi

器件型号:DS90UH949-Q1

您好!

请确认对于 UH949A 版本 ,HDCP 模块是 v1.4,然后应该为此应用许可证。

另外、如果购买此器件需要任何 HDMI 许可证、请告诉我。

最后、是否可以禁用(不使用) HDCP 模块?在这种情况下、是否需要对系统进行任何 HDCP 认证?
谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Umberto:

    是的、有 HDCP v1.4、是的、他们需要许可证。
    我认为他们需要支付 HDMI 许可费用、但请与 Thomas Sebae 确认。

    如果他们没有 HDCP 许可证、TI 将无法向他们销售此产品。 UB949A 器件位于路线图上、很快就会开发出来、因此他们可以等待购买。 为了进行测试、它们可以使用 UB949。