This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S044:管理自供电设备/总线供电设备/USB 主机的电源

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2041B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650864/tpd3s044-managing-power-for-a-self-powered-device-bus-powered-device-usb-host

器件型号:TPD3S044
主题中讨论的其他器件:TPS2041B

我尝试将此问题放入 USB 论坛、但一旦您选择 TPD3S0x4、论坛就会进行硬接线。 这不是一个电路保护问题。 嗯、它是、不是。

我正在使用一个可作为 USB 主机运行的器 件、其中器件由直流/直流转换器供电、5V 可通过 TI TPD3S0x4切换到 USB 总线。  

然而、此器件也可运行为一个 USB 器件、此器件由自供电和 USB 总线供电。 所有这些都位于 uC 的单个 USB 接口上、可针对 USB 运行模式进行配置。 TPD3S0x4只能解析主机配置。 如果器件用作 USB 器件并采用自供电、我假设必须将器件的电源与 USB 总线隔离、并处于自供电 USB 器件模式。 但是、如果器件用作 USB 器件、但在这种情况下由 USB 总线供电、则需要将器件的5V 电源轨连接到 USB 总线的 VBus

我想知道是否有一种解决此问题的方案、或者这种情况是开关晶体管来检测和管理 USB 电源? 如果有人知道 IC 可能会满足所有电源要求、那就更好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    您将需要实施 VBUS 电源多路复用器、以确保您的系统在使用 TPD3S0x4的主机模式下以及在器件模式下都能正常工作、在这种模式下、最好从 TPS20XX 系列中添加一个 USB 电源开关。 如果不了解系统的电流需求、我就不能推荐特定的开关。 对于500mA 系统、我建议使用 TPS2041B 作为良好的起点。

    您必须根据 运行模式控制两个电源器件的#EN 线路。 它们都支持有线或类型下拉逻辑、因此您可以使用电源检测器或其他逻辑来构建电源安全使能逻辑。

    如果您能为我提供有关您的系统的更多详细信息、我很乐意为您提供器件选择方面的帮助。

    请回答此主题并回答任何其他问题。

    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、谢谢你的建议。 我不确定芯片是否能正常工作、因为您必须主动切换。 我仍在进行演示。 当我处理 USB2.0时、它仅在主机模式下提供500mA 的拉电流、连接到单个器件、或者在器件模式下从 USB VBus 吸收500mA 的电流。 我确实在堆栈交换中找到了一个有趣的线程、其中提到了一些有趣的器件。

    在该帖子中、我想的基本电路在最初的问题中、但在帖子中提到了一些有趣的选项。 LTC4417在表面上看起来很有趣、但它具有较大的引脚数和尺寸。 如果我看一下、可能也会花费一些成本。 但是、它肯定不会简化设计、我认为目前最佳的解决方案是 BJT 电路。

    我确实找到了另一个产品、它在两个电源输入之间进行选择、并优先处理其中一个输入。 这听起来不错、但引脚数和价格标签都相当大。 我只是假设必须有一个集成解决方案、但 BJT 似乎是可行的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    如果您的系统中需要同时使用或使用两个电源、您可以考虑使用 www.ti.com/.../tps24741这一部分

    我不确定它是否符合您的需求、但它的功能与您描述的电路相似。

    此致、
    卡盘