This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:USB UL/IEC 认证要求

Guru**** 2925800 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS2001C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651422/tps65982-usb-ul-iec-certfication-require

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TPS2001C

大家好、

您能不能帮助提供有关 IEC 的 TPS2001C 和 TPS65982认证报告。 看起来 TI 刚刚获得 UL 认证。

UL 认证:E169910、E339631 (使用的标准:2367)

IEC 证书:NO88109 (使用的标准:60950-1 (ed.2);AM1;AM2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:

    TPS65982数据表包含 IEC 认证编号

    对于 TPS2001C、请在该器件论坛上发布单独的主题、以请求提供该信息。

    谢谢、
    Eric