This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:复位引脚上升时间和下降时间(dv/dt)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651232/tca6424a-reset-pin-rise-time-and-fall-time-dv-dt

器件型号:TCA6424A

大家好

如果我们问 TCA6424A、您会介意吗?

上升时间和下降时间(复位引脚上的 dv/dt))是否有限制?
我们认为、只要我们看到数据表、就没有限制。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好!

    我不知道对 RESET 引脚上上升或下降时间的任何要求。 发生复位的唯一要求是您必须将复位引脚保持在低电平至少4ns。 一旦器件识别到复位、器件实际进入复位模式所需的时间至少为600ns。

    谢谢、

    -Bobby