This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH949-Q1:DS90UH949-Q1双链路模式(重新开机自检)

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH949A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649700/ds90uh949-q1-ds90uh949-q1-dual-link-mode-repost

器件型号:DS90UH949-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UH949A-Q1

尊敬的支持团队


我将使用双链路模式。

我认识到它是以下情况。

我对此的理解是否正确?

此致

 山崎正山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    视频数据以像素为基础在两个 FPD-Link III 通道之间进行分离。 在一个通道上发送一个像素、在第二个通道上发送下一个像素、依此类推。

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davor-San;

    感谢您的快速回复。

    我从您的提及中得到了图片图。

    正确吗?

    DS90UH949A-Q1是否具有相同的拆分模式或 差分拆分模式?

    此致、

     山崎正山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masaaki-San、您好!

    是的。 没错。 在双通道模式下运行时、DS90UH949A-Q1会以相同的方式拆分日期。

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davor-San;

    很抱歉我迟到了。

    感谢您的热情支持。

    我明白了。

    谢谢你。

    此致、

     山崎正山