This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1EVM:DS90UB926使视频显示错误

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649954/ds90ub929-q1evm-ds90ub926-deseialize-video-appears-wrong

器件型号:DS90UB929-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

我们的设计 DS90UB926、用于获取 FPD-link 信号。  我们需要获取 RGB888并将其传递给 DSP。 为了调试 DS90UB926、他们购买了一个 DS90UB929 EVB 来将 LVDS 源传递到 DS90UB926。

信号链是 (929) LVDS->(926) LVDS->RGB888。

我们启用929模式发生器。 图形模式为1280x800@23、跟:μ s 一样

在此模式下,我们的 DSP 可以获得 有效的色条,视频稳定, 如下所示:

然后、我们将图形发生器模式更改为 1280x800@60、如下所示:

 在此模式下、我们的 DSP 将获得错误的视频数据、色条正在按如下方式移动:
e2e.ti.com/.../wx_5F00_camera_5F00_1513222904928.mp4

似乎有两个帧 交错。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、计时器

    我使用 EVM 检查了图形发生器、它运行良好。 图形发生器的设置与您的相同。

    建议检查:
    您使用的是929 EVM、但您在 ALP 上选择的器件是925、是否可以更改为929并尝试?
    保存图形寄存器的设置并发送给我、以便我可以与我的寄存器设置进行比较。
    3.尝试其他内部时序规格,看看哪一个不起作用。

    此致、
    Cera