This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E6B06:SPI 线路上的 ESD 保护

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E6B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650917/tpd1e6b06-esd-protection-on-spi-lines

器件型号:TPD1E6B06

您好!

SPI 线路上的 ESD 保护

我们正在考虑对 SPI 线路使用 ESD 保护元件。
使用 TPD1E6B06是否没有问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡法因-

    该器件应该能够正常工作以实现 SPI 保护。 由于 SPI 是具有低带宽的5V 最大线路、因此6pF 电容和6V 工作电压将有效地保护线路。

    谢谢、

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Alec-San

    感谢您的支持。
    我们希望通过系统级 ESD 测试。

    此致

    自助餐厅