This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVDA1040A-Q1:这是否可用于24V 汽车应用系统?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVDA1040A-Q1, TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650921/sn65hvda1040a-q1-can-this-be-used-for-24-v-automotive-applications-systems

器件型号:SN65HVDA1040A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1042-Q1

大家好、

我的客户想知道 SN65HVDA1040A-Q1是否可用于 24V 汽车应用
应用系统。

我认为 SN65HVDA1040A-Q1可用于它们。 因为它的总线故障保护是
-27V 至40V。

是这样吗?  请告诉我。

此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakano-San、

    如果客户对总线故障保护范围满意、则可以使用此器件。 我们发现、大多数客户更喜欢24V 系统具有+/-58V 容错的器件、以便在电池反向、电池加倍等不同故障条件下获得额外的裕度 TCAN1042-Q1可能更适合此应用。 该器件还在许多方面优于 SN65HVDA1040A-Q1、例如提高了 EMC 性能和 ESD 抗扰度。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max-San:

    感谢您的快速回复。
    您的答案非常有用。
    谢谢!!

    此致、
    富米奥·纳卡诺