This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:当n‘t CLK 正常时、无法识别 CLKOUT

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650903/sn65lvds93a-can-t-not-recognize-clkout-when-input-clk-ok

器件型号:SN65LVDS93A

尊敬的 TI 工程师:

   我使用 SN65LVDS93A、输入部分 TFT_LCD_CLK 和 TFT_LCD_HS、TFT_LCD_VS 都是、无法识别 LVDS 的 CLKOUT、下面是我们的电路图、请帮助我们分析问题。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否详细说明系统设置和器件使用情况? 您有系统方框图吗? CLKOUT 和 YxP/M LVDS 输出的眼图是什么样子? 您在 LCD 显示屏上看到了什么?

    Dennis