This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIL313旧7段显示屏数据表

Guru**** 2472850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650847/til313-old-7-segment-display-datasheet

我在一场比赛中有一个旧的7段显示、它显然是德州仪器(TI)的部件、但我在搜索框中输入了部件号(TIL313)、以查看是否有任何东西出现、但没有什么作用。  我想知道是否有人提供了有用的数据表。  它是一个红色0.30英寸显示屏、采用14或16引脚0.3英寸 DIP 格式、8或10引脚位于封装两侧的两端之间。   感谢您为我提供的任何帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    通常我会将您转至 Rochester Electronics,因为他们是许多过时的 TI 器件的授权经销商,而且他们还有数据表: www.rocelec.com 。 然而、在本例中、TIL313已有40年历史、罗切斯特没有。

    如果您想设计或重新设计 LED 驱动器电路,请参阅我们目前提供的7段 LED 驱动器选择: www.ti.com/power-management/led-driver/discrete-segment/products.html  。     

    如果您只是想了解 TIL313的工作原理、也许通过网络搜索可以获得一些结果。  

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我发现 TIL313是具有正确小数点的共阴极。 我强烈怀疑匹配的共阳极 TIL312是相同的引脚排列。 TIL312具有带引脚的图像命中率。 我不想将链接发布到外部图像。 因此、请自行尝试 TIL312图像搜索。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与、借助这些信息、我能够找到数据表和引脚排列。