This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:RX 工作 TX 不工作。

Guru**** 2637105 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651046/max3221-rx-working-tx-not-working

器件型号:MAX3221

我的设计中使用的是 MAX3221MDBREP。 它工作正常。 突然不工作。 当我使用 DSO 进行检查时、RX 端工作(RS-232电平到 TTL 电平)。

但 TX 侧不工作(TTL 电平至 RS-232)。 TX 引脚(DOUT)处获得0伏电压。 在目视检查时、IC 顶部有棕色、因为它会以某种方式加热。

原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗朗西斯
    发生故障后,设备能否恢复,还是 TX 只是“意外”? 您可以检查器件 V+或 V-引脚的电压电平。 如果它们为零、则表示 TX 端口可能已损坏。 如果是这种情况、很难说出问题目前的位置。 但在某些应用中、如果 DOUT 引脚意外发生直流电源短路或发生 ESD 事件、则会发生这种情况。 BTW、MAX3221E 器件具有相同的功能、但 ESD 保护级别更好。
    此致、
    Hao