This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ds90LV001:加电特性

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651136/ds90lv001-power-up-characteristic

器件型号:DS90LV001

当 Vcc 缓慢上升0 -> 3.3V 时、是否可以保证通过接地使能引脚驱动输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    是的、当 Vcc 电平从0V 变为3.3V 时、将 EN 引脚接地将确保输出保持高阻态。

    此致、
    Lee