This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC16245DL

Guru**** 2874820 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVCH16245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650972/sn74alvc16245dl

主题中讨论的其他器件:SN74ALVCH16245

支持路径:/Product/Development 和故障排除/查找有关器件的关键信息/

下面介绍了有关 SN74ALVC16245DL 的说明。

部件背面有两种标记。 我  想知道原因、也想知道 我收到的器件是正确的或错误的。等待您的新闻。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以检查器件上的标记、并将其与数据表末尾的封装和可订购页面进行比较、以检查真实性。
    这些器件在2个或3个站点上制造、每个站点有时都有唯一的代码来指示这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里有一个非常旧的器件(1995年之前)。 底部标记可能来自不同的制造工厂、但 TI 不再生产 ALVC16245。 它现在的名称是 SN74ALVCH16245。