This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:IDX 和模式定义的电阻器选择

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650959/ds90ub953-q1-resister-selection-for-idx-and-mode-definition

器件型号:DS90UB953-Q1

您好、香榭丽舍

 

在 DS90UB953的数据表中、建议的电阻值分别写入表7和表11中、用于模式选择和 IDX 配置。

 

客户希望为 Rlow 使用390欧姆的 E24系列电阻器(+/- 5%)。

在这种情况下,比率最小值= 0.035,比率最大值= 0.04,仍处于“同步”模式范围内。

问题1)选择上述电阻器是否可行?

 

此外、对于 IDX 配置、客户希望使用39k 欧姆的 E24系列电阻器。

但 IDX=1情况下、Rhigh 为开路。

如何使用 Rlow 电阻值计算 Ratio_min/MAX?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    390欧姆电阻器应该正常。

    对于 IDX 情况1、从目标电压的角度考虑该比率可能更有用。 对于情况1、0至0.2358的 V_IDX 应导致正确的模式。 39k Ω 电阻器应满足此电压要求。

    此致、
    佐伊