This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:作为衰减器配置函数的 BER 值问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651000/ds125df1610-issue-with-ber-values-as-function-of-attenuator-configuration

器件型号:DS125DF1610

您好!

我正在通信系统上进行验证,在通信系统中使用2个 DS125DF1610 (系统说明如下)。

我的系统工作正常、我需要进一步分析它在嘈杂环境下的稳定性、因此我在电缆中间添加了一个衰减器、我想使用不同的衰减器配置来测量 BER (误码率)、 但我将获得2个固定值、BER=0或 BER=2047 (看起来像是计数器限制)。

我的问题:  

1) 1) BER=2047是什么意思?   

2) 2)您建议如何使用重定时器的 BER 功能?  

我的系统如下所示:   

重定时器(图形发生器- PRBS) ->发送器-------------------------------------------------------- 电缆/(+衰减器) --- >接收器->重定时器(眼图检查器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ECOUNT=2047表示错误计数器已超时。 调整衰减器后、我建议您:

    • 执行 CDR 复位和释放操作、以允许重定时器 Rx EQ 重新调整
    • 通过重置和取消重置 PRBS 计数器来清除 PRBS 校验器计数

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师