This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:为什么 TCAN 系列仅为5V?

Guru**** 2471280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650735/tcan1042-q1-why-are-tcan-series-the-5v-only

器件型号:TCAN1042-Q1

为什么 TCAN10xx-Q1系列仅为5V?

我们的客户知道 SN65HVD23x-Q1系列采用3.3V 设计。
但他们希望使用 TCAN10xx-Q1系列。
它具有许多易于使用的熔融。
例如、高 ESD 保护、高总线故障保护、低网络价格等...

最棒的酒店
Y. Hirata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirata-San、您好!

    设计器件以适应多种电源电压存在一些技术缺陷、因此对于这些产品、我们选择针对特定的常见电压开发优化的解决方案。 我们的目标是将 TCAN10xx 用于5V 应用、因为这与 CAN 市场的很大一部分保持一致。 我们之前发布了 TCAN33x 系列器件、这些器件主要用于3.3V 系统。 该系列确实包括高 ESD 保护、但其总线故障保护范围更有限。

    您是否可以向我们提供有关该应用的更多信息? (是否为汽车、工业等?) 您认为 TCAN33x 合适吗?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max-San、

    感谢您的快速回复。
    我理解您的答案。

    他们的应用是汽车。
    因此、他们需要符合 AEC-Q100标准的 CAN 收发器。
    您是否计划开发符合 AEC-Q100标准的 TCAN3xx 系列?

    此致、
    Y. Hirata
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirata-San、

    这不在我们的即时开发计划中、但如果您可以分享任何信息、我想详细了解客户的应用。 如果您想更加私下讨论、请随时通过论坛向我发送私人消息或直接向我发送电子邮件(ti.com 上的 m-Robertson)。

    此致、
    最大