This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:Windows XP

Guru**** 2472850 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651079/tusb4041i-windows-xp

器件型号:TUSB4041I

尊敬的女士们:

 

我们正在我们的其中一款产品中使用您的 TUSB4041I 器件。 如果我们在 Windows10操作码器 Windows7下使用此设备、我们不会遇到任何问题、但是如果我们的客户使用 Windows XP、有时操作系统无法找到集线器。 在设备管理器中、我们在通用串行总线控制器文件夹下看到一个未知设备。 我认为集线器充当 HID、我不需要任何驱动程序。 我现在的问题是、此设备是否向下兼容 Windows XP、或者在较旧的操作系统下、我是否需要任何特殊驱动程序来支持此设备?

 

提前感谢

Raimund Buchhauser

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raimund、

    TUSB4041在 Windows XP 中可以正常工作、请确保您安装了最新的 Windows XP 驱动程序。  USB 规范开始要求集线器在 USB 2.1兼容而不是 USB 2.0兼容时报告、这会导致旧版驱动程序出现一些问题。  如果 问题仍然存在、请发送设备管理器的截屏。

    此致、

    JMMN