This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TUSB9261DEMO:TUSB9261自有固件开发

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261DEMO, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651028/ccs-tusb9261demo-tusb9261-own-firmware-development

器件型号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他器件: TUSB9261

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我需要为 TUSB9261DEMO 开发自己的固件、下载 CCS、但看不到用于汇编工程的 TUSB9261配置和库。

我只能看到 Cortex M3配置、但我需要 SATA 和 USB 实现。

我出了什么问题? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrey、

    您是否计划实施与默认固件不同的内容? 遗憾的是、我们无法提供源代码。

    此致、
    Roberto