This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:TCA9539RTWR 散热焊盘

Guru**** 2587705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651009/tca9539-tca9539rtwr-thermal-pad

器件型号:TCA9539

您好、Sirs、

 我们是否需要为布局预留散热焊盘空间?

如果是、需要使用多少个过孔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shu、

    " 我们是否需要为布局预留散热焊盘空间?"

    -器件不需要运行、但是如果您计划拉出或灌入大量电流、我建议您使用散热焊盘来帮助散热。

    "如果是、需要使用多少个过孔?"

    -通常在 PCB 设计中、如果您需要通过散热焊盘散热、最有效的方法是尝试在散热焊盘上安装尽可能多的通孔。 因此、这将取决于您制造过孔的大小。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、您好!

    我已附加一个链接、其中介绍了一些有关如何处理散热焊盘布局的建议。

    http://www.ti.com/lit/an/sloa120/sloa120.pdf

    -弗朗西斯·胡德