This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:CC 线路电容器计算

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422, TUSB320LAI, TPD2S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651056/tpd2s300-cc-line-capacitor-calculation

器件型号:TPD2S300
主题中讨论的其他器件:TUSB422TUSB320LAI

在表5中。  CC 线路电容器计算它表示 "TUSB422数据表中的电容为200450pF "。但是我使用 的是 TUSB320LAI -该器件的等效参数是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    感谢您的提问。 CC 线路目标电容(根据 USB PD 规范)必须介于200pF 和600pF 之间。 TPD2s300的内部电容范围介于30pF 和120pF 之间。

    话虽如此、我不确定 TUSB320LAI 的电容是多少(查看数据表、找不到任何信息)。 您是否可以使用 TUS320LAI 主题行和器件型号重新发布此问题? 作为一家公司、我们支持向相应工程师发送大量器件。 TPD2s300是 I 支持的器件。 但 TUS320LAI 由另一组工程师提供支持。 请随时重新发布并向该小组提出此问题、以便他们能够作出回应。  

    我希望这对您有所帮助、如果您的问题得到了解答、请选择 "这已解决我的问题"