This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S-Q1:DESAT 故障

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650862/iso5852s-q1-desat-fault

器件型号:ISO5852S-Q1

在 ISO5852S-Q1上、当发生 DESAT 故障时、驱动器会启用软关断。 软关断是如何工作的? 软关断电阻(通过外部关断和内部 FET)是多少?可以进行更改?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在 DESAT 保护情况下、驱动器 IC 内部会生成电流源、以对功率晶体管的栅极电容进行放电。 电流源的阻抗约为60欧姆(典型值)。

    此致、