This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:Vcc=5.0V 时的最大电荷泵电容值

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650519/max3232e-maximum-charge-pump-cap-value-with-vcc-5-0v

器件型号:MAX3232E

大家好

如果我们问 MAX3232E、您会介意吗?

Vcc=5.0V 时、最大电荷泵电容值(C1至 C4)的大小
是否可以对 C1至 C4使用1.0uF 电容?  

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、您好!

    这些值比我们通常推荐的值大一点、但我们可以检查其影响、并在接下来的几天内返回给您。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大 SAN

    我们很抱歉催促您、但是您能告诉我们您的情况吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

     使用1.0uF 电容器没有主要问题。 您将看到充电模式略有变化、但电压纹波和功能应该相同。

    此致、

    Hao