This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:用于 SBU 引脚的 TPD2S300

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2S300, TPD8S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651084/tpd2s300-tpd2s300-used-for-sbu-pins

器件型号:TPD2S300
主题中讨论的其他器件: TPD8S300

您好!

对于 PCB 区域问题、我的客户计划使用两 个分别覆盖 CC 引脚和 SBU 引脚的 TPD2S300芯片。  问题是、使用 TPD2S300时是否存在任何有关 SBU 保护的问题?  根据 TPD8S300、CC 和 SBU 引脚之间的电气特性不完全相同。  请分享您的意见。

但斯克!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony、

    这将取决于您的客户打算在 SBU 线路上使用的最大频率。 TPD2S300的 S21频率上的3dB 点约为8MHz、这将 SBU 通道的有效工作频率限制在约2MHz。

    如果该频率范围适用于您的客户计划支持的边带通道、则两个 TPD2S300芯片就足够了。

    如有任何疑问、请随时与我联系。