This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:我们是否可以拥有 UCS81003的器件 CAN 竞争对手?

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651062/tps2546-may-we-have-part-can-competitor-with-ucs81003

器件型号:TPS2546
主题中讨论的其他器件:TPS2549-Q1

你(们)好,先生  

我们是否可以在 UCS81003中拥有器件 CAN 竞争对手?

                令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于充电模式、除了用于定制协议的 I2C 之外、我认为 UCS81003和 TPS254X-Q1之间没有太大差异:
    我们具有 CDP、DCP、YD/T 1591-2009、Apple 模式(包括12W 充电模式)、SDP、CDP、RIM 与 BC1.2短路模式相同、TPS2549-Q1也在 DCP_AUTO 模式下支持这些模式。
    另一个大卖点是我们在市场上测试了数百种流行电话的电话兼容性列表,不确定竞争对手是否有类似的报告,但值得向 OEM 展示。