This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP408:多路复用器件问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650806/sn65lvcp408-question-of-mux-device

器件型号:SN65LVCP408

大家好、

SN65LVCP408可以支持以下多路复用器特性 (速度> 500MHz)? 或者、您能否推荐 合适 的器件?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    是的、SN65LVCP408可用于实现此功能。  需要通过 I2C 访问来配置 I2C 寄存器、以描述您绘制的逻辑符号。  对 I2C 寄存器进行编程后、SWT 引脚将是"选择"引脚、如您的图形所示。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Lee。

    此致、
    Sam Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我重新阅读您的问题。  数据速率可以> 500MHz、但多路复用器选择逻辑不能用于处理该开关速度。

    此致、

    Lee