This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK6201EA:能否使用单端信号驱动该器件?

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK6201EA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648758/tlk6201ea-can-this-device-be-driven-with-a-single-ended-signal

器件型号:TLK6201EA

您好!

 我们已将该器件设计到系统中。 不幸的是,我们的一个单位开始出现故障,问题的根源在于输油管结构中的一个输油管发生故障。 本质上、用于驱动 TLK6201EA 的差分对的_n 桥臂行为错误。 我正在研究此问题的解决方法、其中包括使用单端信号(差分对的静态工作_p 桥臂)驱动 TLK6201EA 的可能性。

 我们能够隔离 TLK6201EA 的 DIN-引脚并以某种方式将其终止。 同样、我可以将即将使用的驱动器端接至50欧姆。 是否可以使用单端信号驱动 TLK6201? 您会如何建议终止未使用的 DIN-输入? 是否有其他访问?

非常感谢、

John Morton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    请允许我向团队核实这种情况是否可行。 尽快、我将返回答案。

    谢谢、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    很抱歉耽误你的回答。 TLK6201EA 可在单端模式下使用、使用 D+信号和 D-连接到 GND。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是好消息 Luis。 至少我们很幸运、差分对的失败部分是驱动 D-的部分。 这对于我们来说应该相当容易实现(将 D-输入接地以及将驱动器即将被使用的_n 侧端端终止为50欧姆。

    我非常感谢对我的问题作出了深思熟虑和及时的答复。

    此致、

    John Morton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

     如果我将 TLK6201的 DIN-输入连接到 GND、我是否会超出 DIN+、DIN-上0.5至4V 电压的绝对最大规格? 这位于 TLK6201EA 数据表的绝对最大额定值部分的第二行。

    谢谢、

    John