This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:外部振荡器规格(25MHz)

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650637/dp83822i-specification-of-external-oscillator-25mhz

器件型号:DP83822I

您好!

我对 DP83822I 有疑问。

在搜索外部振荡器(25MHz)时、我是否应该考虑抖动(短期)?
在 DP83822的数据表中、抖动(短期)值典型值为50[ps]。
抖动没有最大值/最小值(短期)。
我是否应该选择抖动(短期)小于50[ps]的振荡器?

或者、如果选择抖动(长期)小于1[ns]的振荡器、
振荡器的抖动(短期)是否约为典型值50[ps]、而无需考虑抖动(短期)?
如果是、我只需要选择抖动(logn 项)小于1[ns]的振荡器
我不需要考虑抖动(短期)、它是正确的吗?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、例如、

    如果时钟满足1ns 长期抖动要求、则不一定意味着它将满足短期抖动要求。
    短期抖动是指周期抖动、而长期抖动是累积抖动。
    是的、您可以选择短期抖动小于50ps、长期抖动小于1ns 的振荡器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致、
    G.F.