This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:多摄像头同步

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650505/ds90ub960-q1-multi-camera-synchronization

器件型号:DS90UB960-Q1

你(们)好


 我想确保有关 UB964/UB960数据表中的"多摄像头同步"的信息。
 
 据我所知、同步有两个含义。
 
 摄像头的参考时钟由同一个源提供、
  如960+953方案、UB960可提供953个摄像头的 CLK 以确保 CLK 相同。
  而且,该方案可用于什么 aspcets?
   
 2.通过 外部 IO 信号控制的摄像机同步。
  从理论上讲、TI 的整个解析器系统都可以支持该方案。 这种理解是否合理?
  
 那么、在 UB964/UB960数据表中、"多摄像头同步"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    UB953/954已针对此类应用发布了很长时间。 您的答案是:

    1.节省布板空间和资金,如果设计好,可在任何地方使用;
    2.是的。

    多摄像头同步意味着帧同步。

    此致、
    Steven