This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:可用于 Orring?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650604/tps2553-available-for-orring

器件型号:TPS2553

你(们)好

我的客户有疑问。

客户希望使用以下规格
VIN 1:5.0V
VIN 2:3.3V
※仅使用 EN 端子。 请查看随附的文件。

e2e.ti.com/.../TPS2553.pdf

■Ω 开关电压范围为5V 至3.3V
在我看来、如果 EN = OFF、
我认为没有问题、因为它不会反向流动。

■Ω 开关电压为3.3V 至5.0V
在我看来、反向流保护在开关时序上有效、和
我认为器件可能会关断。

这个想法是正确的吗?

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi-San、

    1) 1)如果输入从5V 变为3.3V,则输出将高于输入,电流将从 OUT 变为 IN。 (3.3V 输入轨有任何风险吗?) 它可能不会接触 RCP 保护、因为必要条件是 Vout >Vin 大于135mV、并且计时应长于4ms。

    2) 2)如果输入从3.3V 变为5V,则应用程序中不会出现任何问题。