This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:Jacinto6 FPDLINK->Para RGB

Guru**** 2471400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649162/ds90ub940-q1-jacinto6-fpdlink--para-rgb

器件型号:DS90UB940-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA744

您好,TI 专家,

Jacinto6没有 MIPI-CSI 接口、因此我无法使用 DS90UB940连接到解串器~

我想~另一个 IC 来与 Jacinto6 μ A 像素时钟配合使用、其频率需要高于96MHz

我使用此 IC 的情况是"接收 LVDS 信号并将其传输到 DRA74X (Para RGB 接口)"

期待您的回复、谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查您的案例中使用的数据速率。 您可以尝试 UB948、UB926等

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     948可以直接输出并行 RGB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、UB948是 OLDI 接口 对于 Para RGB、您需要为转换器添加一个器件。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您~~ TI 是否有这种转换器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、处理器是否具有其他视频 I/f、如 DSI?

    请注意、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了~
    处理器是 TI 的 DRA744~