This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810EVM:有关 CTLE 的问题

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648265/ds280df810evm-the-question-about-the-ctle

器件型号:DS280DF810EVM
主题中讨论的其他器件:DS280DF810

尊敬的先生。

我想知道是否有办法关闭 CTLE、因为我发现 CTEL 的最小升压值为6dB @14Ghz。

我做的是,但仍然没有做。

1.我更改为自适应模式0并禁用 DFE,手动将 CTLE 的 BOOST 值设置为0。

2.然后我 选择了原始数据模式的预锁输出、但 我发现数据不是我发送的数据、它可以由 CTEL 重建。

因为我想将 CTEL 重建的数据与我发送的原始数据进行比较。

有什么建议吗?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、HsuChiang、

    很抱歉耽误你的时间。 我们将对此进行研究、并将在接下来的几天内再次与您进行讨论。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 遗憾的是、DS280DF810重定时器没有 EQ 旁路模式。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好罗德里戈

    感谢您的回复。

    我仍然有疑问。

    在某些情况 下、DS280 CTLE 的升压值"0"为6dB @14GHz、我认为这对于系统而言可能太大。

    当由 CTLE 升压的波形似乎过度均衡时、我该怎么办?

    或者您是否意味着它可能永远不会过度均衡、因此没有旁路模式 ?

    谢谢。

    此致、

    郑约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    DS280DF810可与驱动 DS280DF810输入的 Tx 均衡器的短通道和高升压进行过度均衡。

    如果您可以更改驱动 DS280DF810输入的器件上的 TX FIR 设置、则可以减少均衡并为 DS280DF810输入实现更优化的波形。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我明白了。
    现在、我将重点介绍 Tx 以优化系统。
    感谢您的回复。

    此致、
    John