This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387:IBIS 模型查询

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90C387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646590/ds90c387-ibis-model-query

器件型号:DS90C387

尊敬的团队:

我正在对 LVDS 接口信号进行信号完整性分析。 DS90C387VJD_TOUTP 缓冲器模型的输出不正确。 在理想情况下、电压摆幅非常小、振铃太大。 我们需要使 LVDS 信号的长度更长、为12英寸。  因此、请检查 IBIS 模型并确认其准确性。 建议使用 DS90C387器件延长 LVDS 信号的运行长度。

此致、

霍亚萨拉沙尔 N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在 DS90C387上运行的时钟频率是多少? 您运行的是哪种模式? 双像素、单像素或单像素输入至双像素输出操作?

    您能否转发仿真波形和详细设置? 12英寸被视为短距离电缆。 该器件可驱动5米以上的电缆。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按以下方式查找详细信息。

    时钟频率:96 MHz

    工作模式:双模式(我们可以将其更改为单输入模式或单输入模式–双输出 模式)

    仿真结果:请在附件中找到波形。

    理想情况下的拓扑和波形。

     

     

     

     

     

    12英寸传输路径的拓扑和波形

     

    此致、

    霍亚萨拉沙尔 N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在等待您的回复。

    此致、
    霍亚萨拉沙尔 N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    线程上既没有波形、也没有附加。 如果您在上传时遇到问题、请随时通过 dennis.wu@ti.com 向我发送电子邮件

    此致、
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:

    非常感谢您的反馈。

    我同意输出电压摆幅具有良好的裕度、并在差分电压摆幅范围内满足直流规格。 共模电压( VCM )和单端波形的情况如何。 是否接受了该波形?

    此致、
    霍亚萨拉沙尔 N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表第4页上的驱动器 VCM 为1.25V、VOD 为345mV。 单端摆幅为~600mV。 它在您的波形上显示了良好的裕度。 在 DS90C387上驱动12英寸电缆时不会出现任何问题

    使用10~30pF 电容器时、波形是否改善?

    Dennis