This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046B 和 TPS2044B

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2044B, TPS2041B, TPS2024, TPS2044, TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647780/tusb2046b-tusb2046b-and-tps2044b

器件型号:TUSB2046B
主题中讨论的其他器件:TPS2044B、 TPS2041B、 TPS2024、 TPS2044、

您好!

在以下 URL 中、建议使用 TPS2041B 而不是 TPS2024和 TPS2044B。  

http://www.ti.com/product/TUSB2046B?keyMatch=tusb2046B&tisearch=Search-EN-Everything

我需要四路限流电源开关、因此我更喜欢使用 TPS2044B 而不是 TPS2041B。  您能告诉我建议的原因是什么吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peace、

    本说明推荐 TPS2041B 与 TPS2024相比较;另外、建议 TPS2044B 与 TPS2044相比较。

    因此、可以将 TPS2044B 用于您的 TUSB2046B 应用。

    此致、

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    感谢您的回复!