This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:TD+/TD-引脚波形问题

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K, OPA2677

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649970/dp83848k-problem-for-td-td--pin-waveform

器件型号:DP83848K
主题中讨论的其他器件: OPA2677

通过差分探针捕获的 TD+(16引脚)和 TD-(14引脚)、波形器件已饱和、振荡且未平滑。

但竞争对手在相同条件下平滑处理、波形连接。

(__LW_AT__电源干净3.3V)

※DP83848K         ※竞争对手

         

请告诉我以下问题;

【客户关注点】

・我们猜原因是内部滤波器。

如果影响内部滤波器、则该波形正常或异常。

・如果正常运行、客户将放心获取 IEEE 802.3测试数据。

・外部电路是否有错误点。

【问题】

①Are 这些波形正常运行?

②Is 内部滤波器会影响该波形?

如果是、是否可以设置内部滤波器?

③About 外部电路、

Δ I OPAMP (OPA2677)和齐纳二极管・在 TD+/Td-至输出变压器之间、这没问题吗?  

・端接为 TX 和 Rx 侧连接51Ω Ω、这是否需要更改? (25Ω、100Ω 等)

・是否存在匹配变压器的可能原因?

④If 可用性 IEEE 802.3测试数据、请告诉我。

如果需要更多信息、请直接联系电子邮件

此致、

Satosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Satosh、

    DP83848是最初的10/100Mbps PHY、具有出色的信号完整性。
    可以给我发送原理图和布局吗?

    此外、请向我发送变压器的器件型号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗斯-圣

    感谢您的回复、

    变压器是定制部件、我尝试向客户获取规格数据。
    关于原理图、它无法上载官方 Web (E2E)、因为客户使用的是原理图。
    如果需要原理图和布局、请联系我:Kawabata.s "atmark" teldevice.co.jp。

    顺便说一下、
    ・竞争对手是 LXT971A
    ・这些测试速度为10Mbps

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    我刚刚给您发送了一封电子邮件。
    请在收到电子邮件后将布局和原理图发送给我。