This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:由 ANEG_SEL 选择速度

Guru**** 2587705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649432/dp83867ir-speed-selection-by-aneg_sel

器件型号:DP83867IR

你(们)好

关于速度选择、我参考了以下帖子。 我理解了将两种模式分开的原因。(减少模式和引脚以及自举)

https://e2e.ti.com/support/interface/ethernet/f/903/p/565272/2124699?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ANEG_SEL#2124699

然而,是否有其他优点或缺点? 例如、在"10/100/1000 ONLY (仅限)"模式下、启动速度比另一种模式快。 或其他东西。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hoji、

    自动协商仍需相同的时间。
    它只是阻止 PHY 在仅通告10/100/1000时建立10Mbps 链路。
    无品质因数或不品质因数。 这是在加电时实现更高控制灵活性的应用决策。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    感谢您的支持。

    我明白了。

    我还有一个问题。 在数据表中、它如下所述。

    即使自协商在自举选项启用、也可以通过更改 BMCR 位12来禁用自动协商吗?

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    是的、您可以使用 BMCR 禁用自动协商、然后在稍后重新启用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    谢谢你。

    我想再次确认自协商和自举选项。

     

    1:

    在以上问题中、即使自协商 是通过自举选项启用的、也可以稍后通过 BMCR 位[12]重新启用。

    但是、在数据表中提到、如果自协商被自举选项禁用、则无法通过寄存器重新启用。

    下面 的寄存器中是否有"自动禁用"?

    2

     关于设置选项"ANEG_SEL"、选择"10/100/1000模式"和"10/100/1000模式"。

    如果"ANEG_SEL"为1、将设置哪个寄存器?  (如果 ANEG_SEL 的自举设置为"1"、BMCR[12]也将设置为"1"?)  

    此外、在某些寄存器(ANAR)中、ANAR [8:5]的默认值由自举选项设置。

    可以将该寄存器设置为哪个自举选项?

    我对绑带选项感到困惑。

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji-San、

    您可以在寄存器映射中将其关闭后重新启用自动协商。
    如果在硬件中禁用自动协商(引导)、则将无法重新启用它。

    如果设置了 ANEG_SEL、BMCR、ANAR 和 CFG1将会进行指示。