This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:当使用一个渐进同步输入时、应遵循 ToF

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650750/lmh1983-tof-behviour-when-using-a-progressive-synch-input

器件型号:LMH1983

你(们)好

使用渐进同步输入(Fin 设置为常量"1"或"0")时 TOF 输出的行为是怎样的? ToF 和 Vin 输入之间的时间关系是什么?

谢谢

Shay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ToF 输出脉冲可以相对于 Vsync 输入脉冲对齐、并具有可编程偏移。 当 ToF 偏移设置为0时、ToF 输出将在 Vsync 输入脉冲之前的 H 周期内脉冲高电平、如数据表中的图25和27所示。 要将 ToF 输出与 VSYNC 输入脉冲的 H 周期对齐、请将 ToF 偏移寄存器编程为1。

    此致、
    Alan