This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:如何在 VSS 为负时提供 VDDA/VDDB

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647700/ucc21520-how-to-provide-vdda-vddb-when-vss-is-negative

器件型号:UCC21520

对于该 IC、我可以使用负 VSS 吗? 如果是、VDD 是否以该负电源轨为基准? 我是否需要为 VDDA/VDDB 提供隔离式电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin、

    我叫 Mamadou Diallo、是一名应用工程师、我将致力于帮助解决您的问题。

    对于问题的第一部分、是的、您可以为此 IC 使用负 VSS。 有关 使用负 VSS 的示例和注意事项、请参阅 UCC21520数据表的图35、36和37。  

    就 VDDA/VDDB 而言、此驱动器不需要隔离式电源。

    如果您有其他问题、请告知我们!

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joaquin、

    我正在审核一些线程、并注意到您尚未单击"绿色"按钮让我们知道这解决了您的问题。

    如果是、请为我们单击该按钮、如果不是、请告知我们如何提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我发现我确实需要为两者提供隔离式电源。 否则、它很容易超出芯片的最大 VDD/VSS 限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joaquin、

    很棒! 感谢您的介绍。

    如果您有其他问题、请告知我们。