This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:关于从 I/O 到 Vcc 的泄漏...

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650611/tca9555-about-leakage-from-i-o-to-vcc

器件型号:TCA9555

降级器、

下面是客户原理图。

如客户所问、虽然 P00~P07存在输入信号但 Vcc 未提供、但 P00~P07至 Vcc 之间是否存在任何泄漏?

我在数据表中找不到任何相关的陈述。

请帮助澄清问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    假设 Vcc 接地且 VPORT 保持 在一定的电压电平、则每个端口上的100k Ω 内部上拉电阻器将产生一些泄漏电流。  它只是 上拉电阻器上的电压除以上拉电阻值。  不上拉电阻容差很宽、可能高达+/-20-40%。  

    请告诉我这是否不清楚。  图23显示了 I/O 端口原理图、其中显示了从 I/O 到 Vcc 的100k 欧姆电阻。

    -弗朗西斯·胡德