This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:通过 FPD-Link 进行配置

Guru**** 2587655 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB927Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649562/ds90ub928q-q1-config-through-fpd-link

器件型号:DS90UB928Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB927Q-Q1

1. CTM 已使用 MCU 配置 DS90UB927Q-Q1、他们是否可以通过 FPD-Link 配置928? 还是仍然需要 MCU 来实现这一目的?

CTM 使用了触摸面板、我们能否通过 FPD-LINK 透明地传输 GPIO (开启/关闭 LED)和 I2C 信号? 以及如何实现?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前帮助 CTM 解决此问题,但,发现928的 LOCK 引脚有时会下降、但会立即变为高电平。 问题是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的、都可以。
    2.可以,您可以设置远程 GPIO 控制。
    3.关于解锁问题,请检查 PCLK 频率、PCLK 质量、电缆/连接器等。此外,还可以将 UB928的0x41设置为0x1F。

    此致、
    Steven