This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:具有过压保护功能

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, LMR14030-Q1, TPS25200-Q1, TPS25200, TPS2549, LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650579/tps2549-q1-with-overvoltage-protection

器件型号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR14030-Q1TPS25200-Q1TPS25200TPS2549LMR14030

您好!

我们收到了客户关于 TPS2549-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
由于过压保护、他们正在考虑将 TPS25200-Q1添加到他们的电路板中。 他们的服务是否适合他使用? 它们关注 LMR14030-Q1和 TPS2549-Q1的环路稳定性。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TPS25200用于保护 TPS2549?
    2. LMR14030应始终输出5V 电压,对吧? 它是否会输出更高的电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回复。

    TPS25200用于保护 TPS2549?
    ->是的、TPS25200用于保护 TPS2549-Q1和 USB 输出。

    2. LMR14030应始终输出5V 电压,对吧? 它是否会输出更高的电压?
    ->基本 LMR14030-Q1始终输出5V 输出。 但是、如果 LMR14030-Q1的 FB 引脚由于安装故障而短接至 GND、则输出电压将接近输入电压。 它们需要保护 TPS2549-Q1和 USB 输出免受这种现象的影响。 因此、他们正在考虑这种解决方案。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我认为这种连接会影响环路响应。 因此、客户需要调整 C (comp)以根据其实际测试获得更好的环路响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。