This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:支持局部联网?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650266/tcan1042-q1-support-partial-networking

器件型号:TCAN1042-Q1

[TCAN1042-Q1]支持局部联网?

您好!

如果客户询问 TCAN1042-Q1 (及其衍生产品)是否支持"部分联网"模式 , 我们能 说是吗?

我知道 TCAN1042-Q1具有具有远程唤醒功能的低功耗待机模式。 TCAN1042-Q1似乎可以支持某种局部联网模式。
另一方面、竞争对手(NXP)表示"CAN 收发器用于部分联网"、并提供了 ISO11898-6:2013支持的说明。




ISO 11898-6:2013

道路车辆----控制器局域网(CAN)----第6部分:具有选择性唤醒功能的高速媒介访问单元

www.iso.org/.../59165.html


根据上述信息、据我了解、虽然 TCAN1042-Q1支持远程唤醒待机、但我们无法说它支持局部联网。


如果您能分享您的想法、我们不胜感激。
谢谢、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kenichiro San、

    遗憾的是、TCAN1042-Q1不支持局部联网(ISO 11898-6)。 这需要在收发器中执行额外的逻辑、以便识别节点特定的唤醒帧。 TI 目前没有支持局部联网的器件。 如果您愿意私下联系我(通过 e2e 论坛上的私人消息或通过我在 ti.com 上的 m-Robertson 发送的电子邮件)、我想详细了解客户对此功能的需求。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回复! 这对我很有帮助。
    我可以在 ESP 上看到您的联系、稍后将分享这种情况!

    谢谢、
    Ken