This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:TPS25810+HD3SS6126原理图审阅

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810, TPS2549, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650232/tps25810-tps25810-hd3ss6126-schematic-review

器件型号:TPS25810
主题中讨论的其他器件: TPS2549TPS2546

您好、Sirs、

我们需要使用 A 型到 C 型端口。  

我们不需要支持 USB3.0/DP 信号和 PD 功能。

仅需要 USB2.0信号。

原理图如下、您能再次帮助确认吗?

e2e.ti.com/.../1.pdf

欢迎提出任何建议。 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TPS25810原理图看起来不错、但我有一个问题
    您说过您需要 USB2.0信号、您需要 CDP 还是 SDP?
    CDP 是 Data+1.5A (最大值)充电电流 SDP 为数据+ 500mA 电流
    如果您需要 CDP、则推荐使用 TPS2546/TPS2549/TPS254900。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的快速回复。

    如果我们的终端客户应用不需要 USB3.0、/PD 和 VBus 电源仅支持5V/500mA。 当 M/B 具有双 USB2.0信号时,我们是否需要使用 DFP 控制器(TPS25810)和 USB2.0多路复用器/多路信号分离器?

    功能块如下所示、谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    将两个 DP1和 DP1连接到 Type-C 连接器。 将两个 DN1和 DN1连接到 Type-C 连接器。
    然后、将 DP 连接到 USB+、将 DM 连接到 USB-。
    一个芯片组 USB 就足够了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我回答了您的问题、请单击"Verify"按钮、以便我们可以关闭此 E2E 问题、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 永强  

    还可以!! 感谢你的帮助