This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD200A:引脚 A/B 上的最大电压

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD200A, SN65MLVD202A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650403/sn65mlvd200a-max-voltage-on-pin-a-b

器件型号:SN65MLVD200A
主题中讨论的其他器件: SN65MLVD202A

大家好、

我的客户正在使用 SN65MLVD200A、他们发现在他们的系统总线上、芯片的 A/B 引脚将用一个4.7k Ω 的上拉电阻器连接5V 电源。

在数据表中、A/B 引脚的最大条件为4V。 但是、由于它只是一个弱上拉电阻、芯片是否能够在这种情况下正常工作?

如果 RE/DE 引脚被设置为禁用芯片、它能帮助芯片在这种情况下生存吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有引脚都需要在数据表中的绝对最大额定值范围内运行。 5V 过高、甚至高于电源电压。 它会将器件置于未定状态、并可能损坏器件。 客户能否使用 SN65MLVD202A 替换它?

    Dennis