This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS82:tw 的最小值和最大值(脉冲持续时间、输出时钟)

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS82, SN75LVDS83, DS90CR286, DS90CR285, DS90CR288A, DS90CR287, SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650036/sn75lvds82-min-and-max-value-of-tw-pulse-duration-output-clock

器件型号:SN75LVDS82
主题中讨论的其他器件: SN75LVDS83DS90CR286DS90CR285DS90CR288ADS90CR287SN65LVDS93A

大家好

如果我们问 SN75LVDS82、您会介意吗?

tw 的最小值和最大值(脉冲持续时间、输出时钟)是多少?
数据表 仅显示典型值。
我们的客户希望使用这些数据作为参考。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    遗憾的是、目前我们没有最小值/最大值数据。 我建议您的客户使用典型的0.43 tc 来确保在系统中有良好的裕度。

    最重要的是确保您的设置时间和保持时间在规格范围内(最小5ns)
    数据在时钟的下降沿被选通。

    器件已老化。 这是系统中的新设计还是部件更换?
    最终应用和机会规模是多少?

    谢谢、
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis San

    感谢您的回复!

    器件已老化。 这是系统中的新设计还是部件更换?
    ->这将是新设计。 我们  的客户 必须  将其与由最终用户指示的 SN75LVDS83结合使用....
      当然 、他们希望使用新的。

    最终应用和机会规模是多少?
    ->它包含机密内容、因此可以在 E2E 上使用私人消息发送它吗?

    如果您的器件不是 SN75LVDS82、可以告诉我们吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    您的像素时钟频率是多少? 您的系统环境中是否存在 EMI 问题? 您是否有 TFT LCD 数据表。

    对于通道链路 I (或 LVDS I)协议、请查看以下组合。
    DS90CR285/DS90CR286 (66MHz)
    DS90CR287/DS90CR288A (85MHz)
    SN65LVDS93A (135MHz)

    如果您有 EMI 问题、请查看通道链路 II (或 LVDS II)协议器件。
    www.ti.com/.../products.html

    如果我们可以查看您的方框图和系统需求、我们将提供更好的支持。
    请通过 dennis.wu@ti.com 将您的最终应用发送给我
    我还可以从我们的发展蓝图中为您提供一些解决方案

    此致、
    Dennis