This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:关于 Vdd 电压

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650209/tmds171-about-vdd-voltage

器件型号:TMDS171

你(们)好

我有疑问。

◆TMDS171

在数据表中的"6.3建议运行条件"中

为 VDD 引脚提供的电源电压
1.1V (最小值)-1.2V (标称值)-1.27V (最大值)
对此进行了说明。

因此、我尝试连接1.2V 作为 VDD 端子电源、

另一页"9.2源端应用"的参考电路图图57。 根据源端应用中的 TMDS 171、1.1V 连接到 VDD 引脚。


建议为 VDD 引脚提供1.1V 电源吗?

如果它是1.1V、它将是电源电压范围的下限值、我想电源设计是否会变得严格。

顺便提一下、评估板的电源也使用1.1V LDO。

此致

Ozawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ozawa

    建议将此电压参数用作器件可工作的最小电压、但我建议使用1.2V 作为标称值、使用此电压值、您将具有较小的迟滞。

    此致
    弗朗西斯科