This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:上电序列

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650359/tusb2046b-power-up-sequence

器件型号:TUSB2046B

大家好、团队成员

我的客户想知道 TUSB2046B 的加电序列。

请告诉我这些情况是否有问题。

案例1。

在电路上、Vcc 电压接通300ms、然后电源关闭、电源再次正确启动。 在电源肯定启动之前、复位信号肯定处于低电平。

案例2。

在 VCC 电源打开时以及在释放复位之前、DP 线路上的信号被上拉是否存在问题?

此致

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi、您好!
    这两种情况都不会导致问题。 对于情况2、主机将尝试多次枚举全速器件、但是、在正确初始化 USB 命令之前、集线器将无法响应 USB 命令。
    此致