This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB319-Q1:充电电流限制协商

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB319-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650373/tusb319-q1-negotiation-of-charging-current-limit

器件型号:TUSB319-Q1

您好!

我想知道如何在 Type-C 应用中确定充电电流限制。

我知道充电电流限制是在 CC1/2线路上协商的。

然而、充电电流协商也在 D+/D-上执行。

哪条线路(CC 线路或 D+/D-线路)用于协商充电电流?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramuchi、

    对于非 PD 器件、USB Type-C 插座不得通告电流超过3.0A (TUSB319-Q1通告的最大电流为3A)。  对于 PD 器件、最大电流能力高达5A。

    根据 Type-C PD 规范、通过 CC 线路执行协商。 一旦检测到连接、PD 协议即会完成、通过电缆和拉电流/灌电流能力来稳定支持的最大电流和电压。

    此致、

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT 小组