This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011A:输入阻抗/端接要求

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650412/ds90lv011a-input-impedance-termination-requirements

器件型号:DS90LV011A

我将使用振荡器芯片驱动 DS90LV011A。 DS90LV011A 的输入端是否需要任何终端?  振荡器芯片输出端的串联电阻如何? 图4显示了差分驱动器传播延迟和转换时间测试电路的50 Ω 分流端接。 这是必要的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     DS90LV011A 输入端不需要输入端接。  如果振荡器距离 DS90LV011A 输入有一定的距离、您可以为串联电阻器添加一个封装。  该电阻器值可根据振荡器的需要进行调整、以正确驱动 DS90LV011A 输入。  最初、我只需填充0欧姆的电阻器、然后测量 DS90LV011A 输入端的波形、以查看是否需要进行任何调整。

    振荡器数据表是另一个查找有关器件驱动要求和特性的信息的好地方。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Lee!